This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228-Q1:引脚映射请求

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1599054/mspm0l2228-q1-pin-map-request

器件型号: MSPM0L2228-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

我们有一个工程会尝试评估 MSPM0L222X (48PIN) MCU。  

我想使用系统配置工具来配置 MCU 的引脚分配。 同时、我需要一个.excel 版本、以便我们可以在其中编辑一些自己的信息。  

您能支持以下各项吗?

  1. 可支持 MSPM0L222X (48PIN) MCU 的系统确认工具封装。
  2. 我们支持编辑它的 MCU 引脚映射 Excel。

提前感谢您的支持。

此致、

Himing.Qu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Himing、

    可支持 MSPM0L222X (48PIN) MCU 的系统确认工具包。

    我们的 SysConfig 支持采用 48 引脚封装的 MSPM0L222x。 请使用它。

    支持我们对其进行编辑的 MCU 引脚图 Excel。

    您选择的实际封装是什么? LQFP 或 QFN?

    谢谢、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    我们计划使用 LQFP-48 封装。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Himing、

    我们没有引脚分配的可编辑文件、我们只能得到数据表。

    我已经将基于数据表的 PT 封装信息汇总到 Excel 中以供您参考。 如果您需要其他封装、请自己参阅数据表。 Thanks.e2e.ti.com/.../MSPM0222x-48PT.xlsx

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    这对我很有帮助。

    非常感谢。

    此致、

    Himing.Qu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Himing、

    还可以 我将关闭该主题。 关于引脚分配、请参阅未来的数据表。 谢谢。

    Zoey