This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:支持 I2C 的 BSL 主机工具

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1599991/mspm0g1507-bsl-host-tool-with-i2c-support

部件号: MSPM0G1507

尊敬的专家:

是否有支持 I2C 的 BSL 主机工具? 是否有计划提供此类工具?  

理想情况下、我希望从 PC 发送命令并让其执行 USB 至 I2C 转换。 下面是一个示例图。

image.png

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    很抱歉耽误你。 是否有任何更新?

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 O.H、

    我们现在没有支持 I2C 的 GUI。 我们目前没有计划这样做、因为我们的客户目前没有通用的 USB-I2C 桥接器工具。 您可以根据您使用的 USB-I2C 工具、基于我们的 UART GUI、尝试开发支持 I2C 的 GUI。 您可以在 SDK mspm0_sdk_2_07_00_05\tools\bsl 中找到 UART GUI 资源

    您也可以从以下位置下载 UART GUI  :【常见问题解答】MSPM0L1306:BSL_GUI_EXE 更新 

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Janz Bai:

    请您回复。 我真的好后悔...

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 O.H、

    我将关闭此帖子。  如果您有新问题、可以创建新帖子。

    BR、

    Janz Bai