This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:配置中的 GPIO 设置

Guru**** 2998950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601163/mspm0c1104-gpio-setting-in-configuration

器件型号: MSPM0C1104

请告知上拉值以及串联电阻值、以便将 GPIO A24 处的晶体管基极连接到 MCU  

另外、请告知我们配置设置“任意“/"开“开漏“应有效。

PIN 可以 6mA 根据数据表提供 20mA /PIN。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告知我们将 GPIO A24 处的晶体管基座连接到 MCU 的上拉值和串联电阻值 [/报价]

    在 ODIO 模式下、上拉电阻影响信号上升时间。

    较大的电阻器支持较慢的信号速度。
    较小的电阻器会消耗更多的功率。
    通常、连接到 3.3V 的 2.2kΩ 上拉电阻器足以支持 1MHz 信号传输。

    串联电阻取决于您的 PCB 布局和 EMC 要求。

    简而言之、这些值​​完全由您的需求决定。

    另外、请告知我们配置设置“任意“/"开“开漏“应有效。

    ODIO Type IO 支持硬件开漏模式。

    带 Hi-Z 使能的 SDIO、也支持开漏模式。

    pin 可以 6mA 根据数据表提供 20mA /PIN。

    是的、对于不同类型的 IO、支持的电流也不同。

    [/quote]