This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228-Q1:计时器#的 PWM 输出

Guru**** 2953530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601408/mspm0l1228-q1-the-pwm-output-from-timer

器件型号: MSPM0L1228-Q1

尊敬的 TI 专家:

我想从计时器 TIMA0、TIMG0 和 TIMG4 模块生成 PWM。  

我希望得到您关于 PWM 的确认。

如果我想从 TIMA0 生成 4 个通道 PWM、它们会相关。 我是否可以使用 indendce 来调整频率和占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给定计时器具有单个时基、因此其所有 PWM 通道都以相同的频率运行。

    通过更改相应的 CC 寄存器、可以针对每个通道调整占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    给定计时器具有单个时基、因此其所有 PWM 通道都以相同的频率运行。

    相同的计时器、输出四个或两个 PWM 通道、其相位/频率相同、您可以设置不同的占空比。

    和不同计时器的 PWM 通道 是独立的。