This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:MSPM0G1507 帮助程序

Guru**** 2995290 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601199/mspm0g1507-mspm0g1507-program-for-help

部件号: MSPM0G1507
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

你好
我在使用 XDS110(官方)烧录器到 MSPM0G1507 程序时遇到一些困难:
烧录环境:CCS12.3、XDS110、uniflash
编程接线:在 SWCLK-GND VDD、SWDIO-VREF、VDD、VSS、VSS 之间串联 0.1uf 电容器 并将外部 3.3V 电压连接到 VREF 和 GND
编程过程:直接编译和烧录 CCS
错误消息:CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误–267 @ 0x0)控制器无法检测到有效的目标电源。 检查目标 JTAG 连接和/或连接设置、并指定电压电平。 (仿真包 9.11.0.00128)  
查询错误信息的原因是目标板未通电、但已完全确认电源没有问题
请帮助我了解原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为您应该使用如下所示的独立 XDS110:

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U

    该调试器的 VDD 引脚是电源感应引脚、而不是电源、您需要为硬件提供外部电源  

    谢谢!

    此致

    Johnson