This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00472:控制器在频率扫描后进入空闲状态

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601595/tida-00472-controller-enters-idle-state-after-frequency-sweep

器件型号: TIDA-00472

控制器只生成频率扫描、然后转换到空闲状态。 应用程序未按预期运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    此参考设计支持资源不属于 我们的团队。

    我想推荐我们团队的最新类似设计、如下所示:

    TIDA-010265 和 TIDA-010273 、基于 IGBT 或 GaN 的三相电机驱动解决方案。 您可以在我们的网页上找到相应的软件和硬件资源。