This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:MSPM0C1104 的 I2C 上拉

Guru**** 3005310 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601649/mspm0c1104-i2c-pull-up-for-mspm0c1104

器件型号: MSPM0C1104

我们计划使用 MSPM0C1104 将 I2C 连接到其中一个 Murrata 传感器器件、请传达 SCL SDA 的上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较强(较低的电阻)的上拉速度更快、更能抵抗噪声、但当 I2C 处于活动状态(低电平)时、会消耗更多电流。  

    对于不是很快(例如 100kHz)的总线、在安静的环境中 10k Ω 是可以接受的。 对于更快的总线、4.7k Ω(我甚至看到 2k Ω)可能更好。