This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:12V 引脚

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601307/tms570lc4357-12v-pins

器件型号: TMS570LC4357

您好、
HDK 电路板上有 12V 引脚。 我可以像差分电压或 Gio 引脚这样进行配置吗? 例如、电压约为 0、电压约为 12。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dobby:

    TMS570LC4357 HDK 板可在输入电压为 12V 时工作、但此 12v 不直接连接到 GIO 或微控制器。

    如下图所示、12V 电压首先转换了 5V 电压、然后 5V 电压将转换为 3.3V 和 1.2V。

    3.3V 和 1.2V 分别连接到微控制器 IO 电源和内核电源。

    如数据表中所述、IO 电源不能小于 3V 或大于 3.6V、这就是我们使用 3.3V IO 电源的原因。 该 IO 电源决定了 GIO 电平。

    如下图所示、该 IO 电源决定了 GIO 上的逻辑高电平电压、IO 引脚上的最小输出高电压为 VCCIO-0.3、这意味着我们将得到 3.3-0.3 = 3V。

    因此、我们将在微控制器的 GIO 引脚上获得 3V 至 3.3V 的电压。

    如果您需要 12v GIO、则需要按如下所示放置外部开关:

    __
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish。

    感谢您的答复。 是否有一个插针可用于高于 9 伏的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dobby:

    [报价 userid=“524805" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601307/tms570lc4357-12v-pins/6171622 ]TMS570LC4357 HDK 板可在输入 12v 下工作、但此 12v 不直接连接到 GIO 或微控制器。

    如前所述、任何引脚都不会直接支持 12V 或 9V。 所有引脚仅在 3.3V 电压下工作。 您需要选择任何 GPIO、然后需要使用电压缓冲器(电平转换器)或 MOSFET 开关等外部电路将其转换为高电压。

    --
    此致、
    Jagadish。