This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:am263px 电机控制的 FOC pdf 可用性

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1597612/am263p4-foc-pdf-availability-for-am263px-motor-control

器件型号: AM263P4
主题中讨论的其他器件: TIDM-02018

您好团队
有没有任何适用于三相永久的带传感器磁场定向控制的 pdf 文件
使用 AM263PX 的磁同步电机(类似的 PDF 文件可用于 C2000 MCU)、这会非常有用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TIDM-02018 支持基于 eQEP 和基于霍尔传感器的 FOC、您可以参阅其设计指南。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    TIDM-02018 适用于 am263x (lp 或 cc)、是否有适用于 am263px (lp 或 cc) 的 foc 电机控制设计指南、或者是否可以从 am263x 电机控制 SDK 导入 TIDM-02018 工程并在 am263px 板上进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishabh、

    必须将 SW 连接到 AM263P。 您可以按照 TIDM's 用户指南中的迁移指南进行操作。

    此致、

    Masoud