This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3518:[MSPM0G3518]定制 ECU 电路板上的 DAP 连接错误(错误–6305)

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1597962/mspm0g3518-mspm0g3518-dap-connection-error-error--6305-on-custom-ecu-board

器件型号: MSPM0G3518

您好 TI 支持团队:

我尝试调试固件并将固件刷写到集成在定制中的 MSPM0G3518 微控制器上  ECU。 我正在使用的器件 MSPM0G3518 (VQFN-32_RHB32) 和 XDS110 USB 调试探针 通过 Code Composer Studio (CCS) 解决当前遇到 DAP 连接错误、导致我无法连接或刷写器件。

错误消息:
“XDS110 Texas Instruments 调试探针/CS_DAP_0 连接到目标时出错:DAP 连接错误。 这可能是由于器件进入低功耗模式。 尝试强制进行外部复位。 如果错误仍然存在、请尝试强制执行 BSL、批量擦除或恢复出厂设置。 有关更多信息、请查看器件常见问题解答。“

故障排除步骤(我尝试的内容):

我尝试通过查找和操作来强制器件进入 BSL 模式 复位  和 PA18 引脚的匹配、使用以下序列:

  1. 将  PA18 拉 至低电平(至 GND)。

  2. 脉冲 复位 (低电平然后高电平)。

  3. 发布 PA18。

  4. 擦除主存储器、DATA 存储器和 NONMAIN 存储器。

您能否就后续步骤提供建议? 具体来说:

  • 此错误组合(和)是否DAP Connection Error-6305强烈建议设备处于安全状态 锁定状态 (SWD 已禁用)?

  • 在定制电路板上是否存在特定于 MSPM0G3518 的任何已知时钟或上电时序问题?

  • 建议的硬件过程是什么 批量擦除 或 恢复出厂设置 有什么区别?

感谢您的帮助。

此致、

Mohamed

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要恢复出厂设置、您可以尝试执行此操作  

    e2e.ti.com/.../6840.Factory_5F00_reset_5F00_v5.pdf

    强制器件进入 BSL 模式是将 PA18 置于高电平并在 NONMAIN 闪存中执行默认设置的复位。

    请记住、不要在不写入任何内容的情况下擦除非主闪存、它将在复位后一直锁定器件!