This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:特性代码:EtherCAT 支持的技术和许可

Guru**** 2995500 points

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601925/am2432-feature-codes-technical-and-licensing-for-ethercat-support

器件型号: AM2432
主题中讨论的其他器件: AMIC110、

大家好、我正在尝试了解在 EtherCAT 工程中使用该处理器的功能和许可模型的情况。  我花了大量的时间试图弄清楚所有的问题。  

我当前支持 EtherCAT 的设计基于 AMIC110、并且基于 Beckhoff SSC。  该新设计将使用 AM2432。  我对每个特性代码支持的 EtherCAT 既有技术问题、也有许可问题。

我的理解是“F"代码“代码支持 TI 集成栈、而“E"版本“版本支持第三方栈、例如 Beckhoff SSC。  “D"代码“代码不支持任何 EtherCAT 实现。

对于“E"版本“版本、我必须从 ETG 获取 SSC 栈并自行编译。  这就是我目前用于 AMIC110 应用的器件。  很小(!) 应该可以在该版本上编译和运行。

对于“F"版本“版本、TI 栈以某种方式被嵌入、我会通过 API 与它交互。  “F"版本“版本是否也支持 Beckhoff SSC 协议栈?

现在、再到许可。  请确认我的理解。  

如果我使用的是 Beckhoff SSC 代码、我会从 ETG 获得该代码的许可证、对吗?

如果我使用 TI 嵌入式栈、我会通过使用“F"代码“代码购买处理器来获得栈许可证、对吗?

最后、与 Beckhoff 协议栈相比、使用 TI 协议栈是否具有技术优势?  尺寸更小还是更快?  以某种方式与代码交互是更简洁还是更容易?

谢谢!

John Ford

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John Ford、

    ]我的理解是“F"代码“代码支持 TI 集成栈、而“E"版本“版本支持第三方栈、如 Beckhoff SSC。  “D"代码“代码不支持任何 EtherCAT 实现。

    是的。 没错。

    对于“F"版本“版本、TI 堆栈是以某种方式嵌入的、我会通过 API 与它进行交互。  “F"版本“版本是否也支持 Beckhoff SSC 栈?

    是的。 “F"器“器件还支持 Beckhoff SSC 协议栈。 请参阅 AM243x 工业通信 SDK:EtherCAT 子器件 Beckhoff SSC 演示。

    [引用 userid=“317598" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601925/am2432-feature-codes-technical-and-licensing-for-ethercat-support

    如果我使用的是 Beckhoff SSC 代码、我会从 ETG 获得该代码的许可证、对吗?

    如果我使用 TI 嵌入式栈、我会通过使用“F"代码“代码购买处理器来获得栈许可证、对吗?

    [/报价]

    如果您是有效的 ETG 成员、则可以访问 Beckhoff SSC 源代码。 工业通信 SDK 中提供的 TI EtherCAT 协议栈示例有时间限制。 对于非限时版本、需要获取 Beckhoff SSC 源代码并重新编译库。 请在此处查找详细信息 :EtherCAT SubDevice:Beckhoff SSC。 如需更多许可选项、请联系您所在区域的 TI 销售团队。

    因此、在这两种情况下、您都需要从 Beckhoff 或 ETG 获取许可证。

    最后、在 Beckhoff 协议栈上使用 TI 协议栈是否有技术优势?  尺寸更小还是更快?  代码在某种程度上与它交互是更简洁还是更容易?

    TI 协议栈基于 Beckhoff SSC 协议栈构建、并添加了易于使用的功能。 TI EtherCAT 子器件可支持高达 50us 的直流周期时间。 请参阅 EtherCAT 子器件:简介

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我认为 TI 堆栈独立于 Beckhoff SSC。

    John