This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:如何检查所有接收到的数据包的 FCS、并确定它们是否在使用 lwIP 的 Tiva TM4C129 上丢弃?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1599630/tm4c129encpdt-how-to-check-fcs-of-all-received-packets-and-determine-if-they-are-dropped-on-tiva-tm4c129-with-lwip

器件型号: TM4C129ENCPDT

我在 Tiva TM4C129 上使用 lwIP 进行编程。 有时、TM4C129 不会响应从 PC 发送的 ARP 数据包。我怀疑由于 ARP 数据包中的 FCS(帧校验序列)错误、器件会丢弃数据包。 我想检查所有接收到的数据包的 FCS、并确定它们是否由于 FCS 错误而被丢弃。是否有办法检查每个接收到的数据包的 FCS、并确认是否由于使用 lwIP 的 TM4C129 上的 FCS 错误而将其丢弃? 任何建议或建议将非常感谢。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muneto:

    我的理解是、您应该能够使用 IwIP 提供的低级 API 来检查 ARP 数据包的 FCS 部分。 更多有关将 IwIP 与 TM4C 配合使用的信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/spna248/spna248.pdf 

    谢谢、

    -Eric Rentschler