This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM261-SDK-EVM:LP-AM261:SOM 正在运行、但没有理由停止、观察表达式不能实时使用

Guru**** 2952580 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601946/am261-som-evm-lp-am261-sdk-running-but-no-reason-stop-watch-expression-not-work-in-real-time

器件型号: AM261-EVM-EVM SOM
Thread 中讨论的其他器件: LP-AM261

大家好!

我得到了一个 LP-AM261、用于使用 CCS 20.4 运行 SDK-am261x_11 示例、连接 UART (J24) 和电源 (J25)

示例 gpio_led_blink_am261x-LP

我让 while (true) 循环继续运行、制作一个计数器(全局变量)并使 LED 保持闪烁、开始运行很好、但它在几秒钟或几分钟后不会激活、没有理由。 线程状态显示 cortex_R50 仍然正常运行、但 LED 不再处于活动状态、暂停和继续没有响应。 我该如何解决问题、以及出现了什么问题?  


同一个项目,变量添加到 watch 表达式和持续刷新,但它在程序运行时不起作用。 使用断点我可以确定变量已更改。 当程序正在运行时、如何解决该问题以实时检查变量?