This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:固件下载问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1598037/tm4c123gh6pz-f-w-download-issue

器件型号: TM4C123GH6PZ

您好、TI 专家

客户生产的是使用 TM4C123GH6PZT 的电路板。
但是、在最近的 SMT 流程中、TM4C123GH6PZI7 与电路板混合在一起。
安装了 TM4C123GH6PZT 的电路板提供正常的固件下载、不会出现任何问题。
但是、安装了 TM4C123GH6PZI7 的电路板没有固件下载。
这两个器件是修订版 6 和修订版 7、但我不明白为什么尽管采用相同的封装和引脚排列、但在固件下载方面还是存在差异。

如果您不确定为什么带有 TM4C123GH6PZI7 的电路板没有固件下载、请告知我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    两个部件之间的固件下载不应有任何差异。 能否提供有关使用的固件下载过程以及在使用  TM4C123GH6PZI7 时看到的错误的更多信息?

    谢谢、

    -Eric Rentschler