This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:CCS 环境中的链接器错误

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1597970/tm4c129encpdt-linker-error-in-ccs-environment

器件型号: TM4C129ENCPDT

您好、

我收到链接器错误消息、控制器是 TM4C129ENCPDT。 我正在尝试一个应用程序、以便在控制器中使用 USB 功能。
========= 错误消息如下========
 未定义首次引用          
 符号               
 ----- ------------------------          
 PBMQ_enq /modules/usbCdc/llserial.obj   
 PBM_alloc /modules/usbCdc/usbserialppp.obj
 SemPost /modules/usbCdc/usbserialppp.obj
============= END==========
 
我已包含以下库、请告知我们需要添加任何其他库。
“libc.a"</s>“
“C:\ext_libs\wolfssl\tirtos\packages\ti\net\wolfssl\lib\wolfssl_tm4c_hw.aem4f“
“${COM_TI_RTSC_TITROSTIVAC_INSTALL_DIR}/products/TivaWare_C_Series-2.1.1.71b/grlib/ccs/Debug/grlib.lib
“${COM_TI_RTSC_TITROSTIVAC_INSTALL_DIR}/products/TivaWare_C_Series-2.1.1.71b/usblib/ccs/Debug/usblib.lib
“${COM_TI_RTSC_TITROSTIVAC_INSTALL_DIR}/products/TivaWare_C_Series-2.1.1.71b/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib
====
请告诉我需要的任何进一步详细信息。
如果要包括任何其他的骗子,你可以指向我。
感谢您提供解决方案、提示或建议来解决该错误并继续构建我的应用程序。
谢谢你
RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、  

    这些模块似乎位于 ${COM_TI_RTSC_TIRTOS_TIRTOSTIVAC_INSTALL_DIR}/products/ndk_2_25_00_09.中 您能否将其包含在项目中并重试?

    谢谢、

    -Eric Rentschler