This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:轮询模式下 SPI 的超时设置

Guru**** 2992040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1602814/am263p4-q1-the-timeout-setting-for-spi-in-polled-mode

器件型号: AM263P4-Q1

我们在 E2E 论坛上获得了有关如何配置 SPI 超时设置的建议。 但是、当 TransferMode 设置为轮询模式时、TransferTimeout 配置选项将变为隐藏状态。 这是否意味着选择轮询模式时不能配置 TransferTimeout?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1592779/am263p4-q1-how-to-change-the-spi-timeout-setting-duration?AbuseContentId=692d7e57-b595-4105-b184-85967fbe4dcb&AbuseContentTypeId=46448885-d0e6-4133-bbfb-f0cd7b0fd6f7&AbuseFlag=true

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以参考 SDK 中的 MCSPI 轮询环回示例、对于轮询、超时可以直接作为函数参数传递。

    此致、
    Shaunak