This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:原理图审阅

Guru**** 2996180 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, MSPM0G3507, BQ76952, BQ25756, BQ34Z100, BQSTUDIO, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1603042/mspm0g3507-schematic-review

器件型号: MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: BQ76952、 BQ25756、TPS26750、 BQ34Z100、 BQSTUDIO、USB2ANY

大家好!

非常感谢 TI 专家为 MSPM0G3507 MCU 提供原理图审阅。  

该应用是同一 PCB 上的 BMS + USB PD 充电器。 BMS IC 为 BQ76952、充电器为 BQ25756 + TPS26750。

应用要求:

  • 必须接受 13s2p 32.5~54.6 V 的锂离子电池组
  • 必须能够以 240W 的最大 USB PD 为电池包充电。
  • 必须能够为所有 USB-240W 供电 PD。
  • 必须能够通过 CAN 与外部 MCU 通信。
  • 只能在 0~60°C 的温度范围内启用充电。
  • 40mA 的最小电芯均衡电流。

该电路设计为有一个 MCU 通过 I2C 与 BMS IC BQ76952、电量监测计 BQ34Z100 和 USB PD TPS26750 进行通信、以监控 IC 的状态并设置其寄存器。
该 MCU 还通过隔离式 CAN 与外部 MCU 通信、以提供状态信息。
我有用于 MCU、BMS I2C 总线和充电器 I2C 总线的调试连接器。
我计划在开发过程中使用 USB2ANY 适配器连接到 BMS BQ76852 IC 和充电器 BQ25756 + TPS26750 IC、以监测状态并使用 BQStudio 软件配置寄存器。

请告知您对 MSPM0G3507 MCU 或该设计的任何其他方面的评论。 我会感谢所有可以帮助我改进的东西。

我附上了 PDF 的原理图和 Altium 工程的.zip 文件。

感谢您发送编修。

Samo

260105 SCH v01.pdf 

260105 BMS V01 TI e2e.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    请将您在此处分享的原理图和信息发送给当地技术销售代表 (TSR) 或现场应用工程师 (FAE)。 开发人员可以将其定向到 MSP 团队、该团队对每个星期五执行原理图审阅。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    如何查找当地的销售代表? 我位于斯洛文尼亚的欧盟。

    此致、

    Samo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    您的当地代表似乎是 Minja Celikic 和 Daniel Waleniak。

    如果你熟悉他们并与他们接触过,我会联系他们。 否则、我会看到您的组织中是否有其他人与他们联系过。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未联系、您能分享他们的电子邮件、以便我可以将此设计审核申请转发给他们吗?

    此致、
    Samo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    我会让他们与您联系。 如果您在 2 个工作日内未收到回复、请在此处跟进。

    此致、

    Owen