This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P2:TIDM-02014 -

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1597081/am263p2-tidm-02014-

器件型号: AM263P2
主题中讨论的其他器件: TIDM-02014

您好、 团队、|
   是否有任何可用于 TIDM-02014 的电路板 (TIDM-02014 参考设计| TI.com)。使用我们的新设计电路、我们的旋转变压器调节过程中会遇到一些问题。如果上述电路板可供购买、也可以提供任何样片、则可以让我们进行 kmow|
tidmbh5b.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、TIDM-0214 电路板目前不销售。 您能告诉我具体的问题是什么、我或许能帮您解决同样的问题吗?

    或者、如果我研究 TIDM-0214 的替代方案、可以吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、如果有任何可用的替代方案、请提出建议。您还能告诉我来自旋转变压器的输入量对应的正弦、余弦和激励信号编码电路。这都是 7Vrms 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们找不到任何可用的替代方案并支持旋转变压器。

    但是、欢迎您检查是否使用 TIDM-2014 PCB 文件和原理图。

    TIDM-02014 参考设计| 德州仪器 TI.com

    是、因为具有 7V rms 的 COS 输出应该可以正常工作。 这取决于用于激励的调制指数、但这应该没有问题。 请参阅 TIDM-2014 中旋转变压器部分的原理图。