This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228-Q1:用于 MCU 的 16MHz 振荡器。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1602857/mspm0l1228-q1-the-16mhz-oscillator-for-the-mcu

器件型号: MSPM0L1228-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 专家:  

我们计划将 16MHz 振荡器用于 MCU HFXOUT 和 HFXIN。  

不过、我可以在硬件设计指南中看到相关说明。 它提到它支持 24MHz 或 16MHz 上的用户修整操作。  

我需要您的帮助、确认在使用 16MHz 振荡器替换出厂修整频率 4MHz(低频)时是否应进行任何硬件配置?

image.png

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Himing、

    如果您使用 TI 系统配置工具 (SysConfig)、则可以使用时钟树配置 16MHz 出厂修整的 SYSOSC 频率:

    您还需要启用以 SYSOSC 作为其来源的 FCC(根据需要配置 FCC 周期):

    如果您对 FCC/SYSOSC 配置有任何疑问、建议参考技术参考手册 (TRM)。

    如果您需要任何进一步的帮助、请随时在此处跟进、或打开新主题。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    感谢您的答复。

    MCU 内部的内置程序似乎支持我们在开发过程中修改时钟配置。 但是、我的问题是、这个时钟配置是否需要硬件来专门配置某些引脚状态、以便 MCU 的内置程序知道 MCU 当前正在使用 16MHz  振荡器。 此外、这种时钟频率的更改只需要在我们这边进行、不需要 TI 修改 MCU 的内置程序来实现。

    再次感谢。

    此致、

    Himing.Qu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TRM 中、我看到了以下信息:

    不确定硬件是否需要在此过程中执行某些操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Himing、

    无需任何外部硬件即可在 16MHz 下运行 SYSOSC。 如果您计划使用频率校正环路以获得更高的精度、则需要 100k Ω 0.1% 25ppm 电阻。

    此致、

    Owen