This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:如何禁用 USB 上拉电阻器

Guru**** 3000360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1599840/msp432e401y-how-do-you-disable-the-usb-pullup-resistor

器件型号: MSP432E401Y

此文本来自硬件手册第 27.3 节:

USB 控制器可配置为充当专用主机或设备、在这种情况下、USB0VBUS 和 USB0ID 信号可用作 GPIO 或任何相应的替代功能。 但是、当 USB 控制器充当自供电设备时、GPIO 输入或模拟比较器输入必须连接到 VBUS、并配置为在 VBUS 电平下降时生成中断。 该中断用于禁用 USB0DP 信号上的上拉电阻。

我需要将 VBUS 引脚 (PB1) 用作 UART。  我将 VBUS 通过电阻分压器连接到不同的引脚以生成中断。  如何禁用上拉电阻器(如上所述)? 我使用 SimpleLink 库附带的 USB 驱动程序。

将 PB1 用作 UART 而不是 VBUS、是否需要任何特殊配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我可以确认您是否不会在应用中使用 USB 功能?  

    谢谢!