This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33C321A:Uniflash 如何在进行 pgoraming M33C321A 时获取校验和

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601483/mspm33c321a-uniflash-how-to-get-checksum-while-pgoramming-m33c321a

器件型号: MSPM33C321A
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好的团队、

我的客户是 HPE 的 CM。 他们可以使用 Uniflash 9.3 将十六进制文件编程到 M33。 HPE 要求他们在编程后检查校验和。  

请指导使用 Uniflash、如何在 pgoraming M33C321A 时获取校验和?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    使用 uniflash 软件时我会在 GUI 中看到 CRC。 下面是一个示例:

    如果这对我有帮助、请告诉我

    此致、
    Erik Vaughn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    非常感谢。