This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何复位 RTC 预分频器 RTCPS0 和 RTCPS1?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1603137/mspm0g3507-how-to-reset-rtc-prescaler-rtcps0-and-rtcps1

器件型号: MSPM0G3507

如何复位 RTC 预分频器 RTCPS0 和 RTCPS1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:
    似乎要重新启动 RTC 预分频器、您需要重新启动模块本身、并在重新初始化 RTC 模块后更改预分频器的配置。  

    此致、

    Diego Abad