This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:寄存器附录包含不正确的 ePWM 寄存器

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1604038/am263p4-register-addendum-contains-incorrect-epwm-registers

器件型号: AM263P4

我阅读了寄存器附录 SPRUJ57B 以及 2025 年 5 月 A 修订版、并注意到 ePWM 寄存器都不正确。 在第 3.8.1 节表 3-569 中、列出了所有实例、地址正确。  下面的表 3-570 是 ePWM 寄存器、这几乎完全不正确。 在表 3-570 中、只有 EPWM00_G0 正确无误。

如果比较表 3-569 中 EPWM01_G0 的基地址、则会列出为 0x50001000。 如果您查看表 3-570 中 EPWM01_G0 的基地址、则是 0x50040000、这是不正确的。 请修复此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    感谢您将此内容添加到我们的通知中、我提出了一个错误、以便在下一个 TRM 版本中修复。

     仅供 jira.itg.ti.com/.../SMCUAPPS-1135(For 参考)