This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519-Q1:适用于 MSPM0G3519-Q1 的 MCAL(WDG ASIL 等级)

Guru**** 2846260 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1599053/mspm0g3519-q1-mcal-for-mspm0g3519-q1-wdg-asil-level

器件型号: MSPM0G3519-Q1

大家好、E2E 专家:

在一个工程中、我们使用 MSPM0G3519-Q1、而我们要使用 TI 的 MCAL。

您能否使用有关开发模块的 ASIL 等级的信息? 特别是对于 WDG 驱动器、我们需要知道它是否提供 ASIL-B 级别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我离线联系你。

    如果您有任何疑问、请随时在此处询问我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队大家好、

    您能在这个论坛上回答这个问题吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您是这个 TT 的客户吗?

    感谢您的耐心。

    Mcal 仍为测试版、我们需要签订保密协议才能向您发送访问 Mcal 的权限。

    您能否让当地支持团队(如 FAE)联系我、验证贵公司的 NDA 状态?

    我们需要检查详细信息以授予您权限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 是的、我是客户。

    我将在内部查看我们的 NDA 状态。

    我的理解是正确的、MCAL 仍采用 Beta 版本、对吧?

    计划何时发布 QM 版本和 ASIL-B 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、一旦我通过您的本地支持团队获得联系、我将与您分享更多信息。