This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0H3216-Q1:比较器规格

Guru**** 2929860 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0H3216-Q1, MSPM0H3216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601170/mspm0h3216-q1-comparator-specifications

器件型号: MSPM0H3216-Q1
主题: MSPM0H3216 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我想了解 MSPM0H3216-Q1 的比较器规格、
但它们未在数据表或产品页面上列出。
MSPM0H3216 中内置的比较器是否具有性能值
等效于 C 系列还是 L 系列的?


此致、
Hidekazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、由于这款器件尚未上市、因此没有相应的数据表。

    请尝试联系您当地的支持团队 FAE/销售人员。

    同时,我将尝试从我这边检查它。

    您能先告诉我您对 H3216 COMP 的要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Helic

    感谢您发送编修。
    与相关方核实后、我已经获得了数据表
    并确定型号没有 Comp.
    我想解决这个问题。

    此致、
    Hidekazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、器件页面已发布到 TI.com

    https://www.ti.com/product/MSPM0H3216

    它没有 COMP。