This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-SPI:EP 接口速度

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1604167/tms570lc4357-ep-spi-interface-speeds

器件型号: TMS570LC4357-TMS570LC4357 EP

SPI 接口在 TMS570LC4357-SPI EP MCU 上以什么速度运行? 它是否能够以比通常运行速度慢的速度运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    SPI 支持的最大速度是固定的、为 25MHz (1/40ns)。 而较低的速度没有截止、则取决于提供给 SPI 模块的输入 VCLK 时钟。

    例如、如果为 SPI 提供的输入时钟为 75MHz、如下所示:

    在这种情况下、最低速度为 293kHz (256/75MHz)。

    因此、您可以改变输入 VLCK 时钟频率、并根据该值来决定较低的速度。

    --
    此致、
    Jagadish。