This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010265:我需要了解运算放大器中每个相位的电流检测

Guru**** 2995320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1602944/tida-010265-i-need-to-understand-the-current-sensing-of-each-phase-to-the-op-amp

器件型号: TIDA-010265

作为硬件设计工程师、我如何向电机控制器的软件开发人员提供说明、以检测运算放大器每个相位的 ADC 电压并开发软件

每个引脚的延迟 b/w 应该是多少

2.检测反馈电压的目的是什么?

2.如果我们没有正确读取反馈电压、会发生什么情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    您的问题与电流检测有关。 而不是相电压采样。

    1.每个引脚出现的延迟 b/w 应该是什么

    我不明白你的观点。 您能帮助澄清一下这个问题吗?

    2.检测反馈电压的要求是什么?

    对于电流采样、我们需要知道在 FOC 电机控制系统中进行电流控制所需的相电流。

    2.如果我们没有正确读取反馈电压会发生什么情况

    如果电流采样错误、电流将失控。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    问题与电流检测有关

    每个引脚的延迟 b/w 应该是多少

    -如果我们需要获得 U V W 电压,我们需要从 UC 切换 IPM 引脚,所以我的问题是  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是开关 IPM MOSFET 时、我们必须考虑的死区时间是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    您需要设置尽可能短的死区时间、以实现更好的电流谐波、这取决于 IPM 的最大导通和关断延迟。 通常、对于 MOSFET IPM、我们使用 1us/1.5us 作为死区时间。

    对于 U、V、W 电压采样、我们在采样电路中有一个滤波器并在代码中有补偿。

    此致、

    Jim