This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:电源 PMIC 实现

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432, AMIC110, TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601903/am2432-power-pmic-implementation

器件型号: AM2432
主题中讨论的其他器件: AMIC110、 TPS650250

大家好。

我已经阅读了所有有关使用 AM2341 或 AM2432 处理器为 AM243x 设计供电的电源 PMIC 说明、并且找不到包含我所需配置的预编程 PMIC 模型。  我不愿意自己对它们进行编程、因为这对于生产来说似乎有点麻烦。  我不需要太多(我想!) 以便 TI 创建器件型号并在出厂时对 LP8733x 或 TPS652XX 器件进行编程。  (首次运行时我需要约 300 个零件)

我已经调整了我成功用于前一个 AMIC110 设计的设计、以提供我需要的电压。   

我在 650250 中设置的配置如下:

DCDC1 -- V_Core、0.85V、1.6A

DCDC2 1.8V/0.8A — 用于处理器和 DP83822 PHY 的 VDD_IO、以及其他 VDD_IO

DCDC3 3.3V、0.8A --用于为其他器件供电、而不是为 AM243x 供电

LDO1 1.8V(200mA 时)-- 1.8V 处理器模拟电源

LDO2 1.8V (200mA)--以太网 PHY 模拟电源

如果未来的设计可能需要更大的 V_Core 电源或更多的 LDO 电源、那么最好能提供更多的功率、因此使用具有适当编程的 TPS652XX 器件会很好。   

我想知道这个解决方案是否可行。  我随附了包含 PMIC 实现的原理图页面。   

感谢您的帮助!

John Ford

Power_PMIC.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 John Ford

    感谢您的查询。

    由于年终假期、请预计回复会延迟。

    但不确定您是否有机会查看以下 OPN  

    https://www.ti.com/product/TPS6521905

    TPS6521905

    具有三个 DC/DC 降压转换器和四个 LDO 的用户可编程电源管理 IC (PMIC)

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实看了这个器件、它会起作用、但我担心在将器件放入电路板之前对其进行编程或在将其安装在电路板上时对其进行编程的后勤问题、这似乎会增加电路板的制造和编程的复杂性。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    谢谢你。

    接下来让电源专家发表评论。

    电源专家预计将在星期四附近工作。

    请预计响应会延迟。

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    对于采用 ALX 封装的 AM243、如果 LP87334D 和 TP6521905(用户可编程 PMIC)不适合您的实施方案、则我建议使用硬件可配置的 PMIC(即 TPS650250)或分立式器件。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Brenda!   

    我将继续使用该器件进行设计。

    John