This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:在 SysConfig(DDR 配置工具)上设置 LPDDR4 频率

Guru**** 2988390 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1604238/am2431-set-lpddr4-frequency-on-the-sysconfig-ddr-config-tool

器件型号: AM2431
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

 

客户对 SysConfig 上的 LPDDR4 频率有疑问。

 

在最新的 SysConfig 中、LPDDR4 频率固定为 800MHz。

由于他们使用的是 533MHz、因此希望在 SysConfig 上设置 533MHz。

如何设置 533MHz?

AM243x 器件上是否存在任何限制(例如 LPDDR4)仅支持 800MHz?

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki-san、他们是否有理由选择 533MHz?   

    对于 AM243x、该工具不支持 800MHz 以外的频率、但是该器件可以支持 533MHz。  作为权变措施、您可以使用 AM64x 版本的工具 https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM64x 、该工具将支持不同的频率。  AM64x 和 AM243x DDR 控制器具有相同的 IP。

    此致、

    James