This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:I²C 具有 8 个 SPI 和 4 个 I ² C 接口的 MCU

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1604447/tm4c123gh6pm-suggestion-for-mcu-with-8-spi-and-4-i2c-interfaces

器件型号: TM4C123GH6PM

尊敬的 TI 团队:

我们正在设计一个需要的板 8 个 SPI 接口和 4 个 I²C Ω 接口 。 目前、我们使用两个 TM4C123GH6PM MCU 来满足这一要求。 我们正在寻找一种可在中支持所有这些特性的替代解决方案 单个 MCU 。

您能推荐任何符合这些规范的低成本 MCU 器件吗?

此致、
Aravindh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    建议联系您的 TI 销售代表以获取产品路线图相关信息、以便我们对此进行更详细的讨论。

    谢谢!

    马修