This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2117:UNICOMM 参考?

Guru**** 2992760 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1605023/mspm0l2117-unicomm-reference

器件型号: MSPM0L2117

MSPM0L2117 似乎将 UNICOMM 器件用于 I2C/SPI/UART 串行端口[参考数据表 (SLASFN5) 第 8.23]、但我在最新的 TRM (SLAU847E) 中没有看到介绍 UNICOMM 的部分。  (我承认,与“旧“I2C/UART/SPI 的相似之处很明显。)

我假设 TRM 很快会有新版本、但与此同时、如果我参考 MSPM33C3 TRM (SLAU962) 的相关章节、是否会成功?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、
    我想说的是,M33 中 UNICOMM 背后的理论可以成为尚未发布的 M0 UNICOMM 章节的良好开端。

    此致、

    Diego Abad