This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-CGT:Code Composer Studio 12 没有看到已安装的编译器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1604410/c2000-cgt-code-composer-studio-12-doesn-t-see-the-installed-compilers

器件型号: C2000-CGT

  1. 在这里提出问题的新方法是马车 — 例如,我为“TI 器件型号“选择了 C2000-CGT、“Forum"唯一“唯一可用的选项是“基于 Arm 的微控制器论坛“。
  2. 我已经安装了 CCS v.12.8.1(最初是 12.50、因此为文件夹 c:\ti\ccs1250)。 一切都很好,直到一些更新。 之后、CCS 看不到已安装的编译器;因此、我在“Product discovery path“列表中添加了确切的路径、并点击“Refresh"按钮“按钮。 这通常有助于直到今天 — 请参阅随附的屏幕截图。   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    编译器列表不在“Products"下“下、而是在“Build -> Compilers“下:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ki 

    是的、我的错。

    我后来意识到,在一个全新的安装后。  

    然而、我的观察结果仍然有效、即经过一些更新后、CCS 无法在最初添加的工具发现路径 c:/ti/ccsXXXX.上找到所安装的编译器 解决方法是添加一个更深的 c:/ti/ccsXXX/tools/compiler. 到目前为止、我注意到这是在 Segger J-Tag 插件更新后发生的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不过、我的观察结果仍然有效、因为经过一些更新后、CCS 无法在最初添加的工具发现路径 c:/ti/ccsXXXX.找到安装的编译器 解决方法是添加更深的 c:/ti/ccsXXX/tools/compiler

    这是奇怪的。 CCS 应始终在/tools/compiler.中找到这些文件 它知道该目录和安装的新编译器通常会自动检测到。

    到目前为止、我注意到这发生在 Segger J-Tag 插件的更新之后。

    这很有趣。 我过去更新过 J-Link 插件、但从未出现此问题。 也许这是一个最近的问题。