This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:待机模式

Guru**** 2986040 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1596899/mspm0l1306-standby-mode

器件型号: MSPM0L1306

尊敬的团队:

代表客户发帖。

我们从在我们的传感器中实施 MSPM0L1306SRTRR 开始。  我们希望在待机 1 模式下等待、等待 1µA 电流消耗/GPIO 唤醒时间 并通过 15µs 唤醒。

我们使用的是 MSPM0L1306 评估板。

我们编写了一个小程序(请参阅随附的)、 在待机模式下等待按键、如果有 GPIO 中断唤醒的情况、则切换输出。

使用示波器测量唤醒时间(按下按钮>切换输出)以 检查 15µs。 我们正在测量< 2µs

我们做什么错了? 为什么唤醒速度比 15µs 速度快?

我向您发送了用于唤醒的 GPIO 上升沿和下降沿的源代码以及示波器图片。

请参阅 files.zip 

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:
    一旦器件进入中断状态、就会进行唤醒。 如果您希望在中断服务之间延迟任何内容、可以将其添加到 IRQ 中。 但是、您无法更改唤醒设备所需的时间。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    很遗憾、您误解了我。 我很明显、我无法更改中断时间和唤醒时间。

    但数据表中给出了待机模式下 15µs 的唤醒时间。 但我测量了 2µs 的唤醒时间。

    我的问题是、如果我的源代码有误、我没有进入待机模式、也许我只进入睡眠模式。

    如果我确实进入了待机模式、以及唤醒时间为什么不是数据表中给出的、请检查我的源代码吗?

    谢谢你

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:
    我建议在应用代码运行时测量流经器件的电流。 如果电流不在预期范围内、则意味着器件未进入待机模式。 从我的角度来看、我认为您的代码看起来很好、应该可以正常使用。 至于登记的唤醒时间(通常为 15us,但当然可能会有所不同)、 读数中可能会出现一些变化。 您能告诉我如何测量信号吗?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:
    您是否能够让我知道您是如何测量信号的?

    此致、

    Diego Abad