This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:LP AM263P:下电上电后应用程序未从闪存引导(使用 DevBoot 模式)

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1604936/lp-am263p-lp-am263p-application-not-booting-from-flash-after-power-cycle-using-devboot-mode

器件型号: LP-AM263P
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的团队:

我正在使用 LP‑AM263P LaunchPad 我也不知道该怎么说 成功刷写我的应用程序 编译 UniFlash。
但是,我之后 对电路板进行下电上电 、应用程序执行 不从闪存引导 。 似乎在断电后器件未读取闪存内容。

引导模式引脚的配置方式 DevBoot 模式 、如引导‑模式表中所示(下面随附了屏幕截图)。

我的问题是:

  1. 从 LP‑AM263P 上的闪存启动应用程序的正确设置是否是 DevBoot 模式?
  2. 如果不是、 OSPI 闪存引导的正确引导‑模式配置是什么?
  3. 我是否需要对进行编程 次级引导加载程序 (SBL) 是否允许应用在下电上电后运行?
  4. 是否需要执行任何额外步骤来使刷写的应用程序在重新启动后保持不变?

任何指导或澄清都将非常有帮助。

谢谢
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    s DevBoot mode 从 LP‑AM263P
    上的闪存引导应用程序的正确设置

    否、这不是从闪存引导应用程序的正确引导模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“679480" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1604936/lp-am263p-lp-am263p-application-not-booting-from-flash-after-power-cycle-using-devboot-mode
    • 如果不是、 OSPI 闪存引导的正确引导‑模式配置是什么?
    • 我是否需要对进行编程 次级引导加载程序 (SBL) 是否允许应用在下电上电后运行?
    • 是否需要执行任何额外步骤来使刷写的应用程序在重新启动后保持不变?
    [/报价]

    对于上述所有问题、我建议您逐步遵循以下指南:

    software-dl.ti.com/.../GETTING_STARTED_FLASH.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、要了解 AM263Px 器件的引导架构、请遵循以下说明:

    dev.ti.com/.../node