This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:在闪存中存储音频数据的方法

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1603827/lp-mspm0g3519-methods-for-storing-audio-data-in-flash-memory

器件型号: LP-MSPM0G3519
主题: MSPM0G3519 中讨论的其他器件

大家好!

我想将大约 100KB 的音频数据存储在闪存中。
是否有任何推荐的方法可以这样做?
在最坏情况下、我会考虑通过 UART 传输数据并将其写入闪存。
但是、如果有更好或更有效的方法可用、我希望您提供建议。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否打算将数据保存到 MSPM0G3519 的内部闪存中?

    如果可以直接保存数据、我们在 SDK 中提供了如何将数据写入闪存的演示。