This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:TI SysConfig 工具错误地将 SPI Rx 超时中断计数限制为 0-15

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1602555/mspm0g3507-ti-sysconfig-tool-is-incorrectly-limiting-spi-rx-timeout-interrupt-counts-to-0-15

器件型号: MSPM0G3507
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

当器件允许 0-63 时、TI SysConfig 工具将 SPI Rx 超时中断计数错误地限制为 0-15。 我将使用最新的 SysConfig 版本 1.26.1+4441。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您指出、我已将此问题报告给我们的工具团队、并将在将来解决。