This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:如何在 CCS20 中更改 JFlash 版本

Guru**** 2998020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1605382/mspm0g3519-how-can-i-change-the-version-of-jflash-in-ccs20

器件型号: MSPM0G3519

尊敬的团队:

我下载了一个新版本的 JFlash、它可以支持我们的新设备。

但它仍然无法在 CCS20 中使用 J-link 刷写 MCU、但仍然无法成功刷写旧器件。 我知道如何在 CCS20 中更新 Jflash 的版本。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CCS INS 中的 J-Link 软件包不可轻松升级。您使用的 CCS 版本是什么? 需要哪个版本的 J-Link 软件包? 我认为我们在 CCS 20.3.0 中更新为 J-Link 8.70(这是我们上次更新 J-Link 封装)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的 CCS 版本为 20.3.1。 而最低版本的 Jflash 需要是 V8.72。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将要求我们在即将发布的 CCS 20.5.0 版本中更新 J-Link 版本。 我为此提交了一张票。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13136

    作为一种权变措施、您可以尝试下载独立的 J-Link 软件包并手动将驱动程序复制到 CCS、如以下文章中所述:

     关于:CCS 9.1.0.00010 和 Segger J-link 

    谢谢

    Ki