This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:NMI 引脚配置

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129DNCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606057/tm4c129dncpdt-nmi-pin-configuration

器件型号: TM4C129DNCPDT

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我会将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

根据我们的应用要求、我们需要在上生成一个 NMI 中断处理程序 TM4C129DNCPDT 频率。 根据数据表、仅当有效时才会生成 NMI 中断 VIH 电平 在 NMI 引脚上置位。

在我们的应用中、NMI 引脚的默认状态为 高电平 (3.3V) 。 当开关关闭时、NMI 引脚的电源被移除、引脚变为低电平 (0V)。 此时应生成 NMI 中断。

在 NMI 中断处理程序内、我们需要发送 5 个字节 UART 进行切换或设置另一个控制器 GPIO 引脚 用作指示。

请您澄清一下:

  1. 是否可以在上生成 NMI 中断 保持一致 (从高电平转换为低电平)?

  2. 如果没有、建议使用什么方法来检测 NMI 引脚上的电压损失并仍然使用 NMI 功能?

  3. 如何在中正确初始化和实现 NMI 中断处理程序 Code Composer Studio (CCS) 使用 C?

非常感谢提供任何指导或示例代码。

此致、

Danilo