This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:选择 MSPM0G3507 上的外部 4MHz 转 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1598540/mspm0g3507-selection-of-external-4mhz-to-48mhz-crystal-oscillator-hfxt-on-mspm0g3507

器件型号: MSPM0G3507

你(们)好  

MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器和 MSPM0G350x 具有 CAN-FD 接口的混合信号微控制器文档中并未提及选择外部 4MHz 转 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)。

MSPM0G3507 EVM 使用 40MHz 12.5pF 晶体。

我们的原始 MSPM05117 板使用 TXC/7M40000183 XTAL 40MHz 15F/10ppm ,数据表 随附 TXC_7M40000183.pdf 。

MSPM0G3507 是否适合与 TXC/7M40000183 配合使用?

请提供外部晶体振荡器 (HFXT) 的规格、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您应该能够使用此晶体、只需确保外部电容器适合晶体的负载电容即可。 您还可以参阅 此处的晶体振荡器指南 、了解有关计算外部电容器值、布局建议等的更多信息。 希望这对您有所帮助!

    -布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、
    晶体振荡器指南适用于 32kHz 晶体振荡器。 您能否提供 MHz 晶体振荡器的晶体振荡器指南?
    谢谢。

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kaipeng、对于高频晶体、理论和建议与 32kHz 晶体相同。 只需确保布线长度尽可能短且尽可能长度相等、以及指南中提到的其他事项、它应按预期工作。