This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:CCS Theia 中无法识别 XDS110 (LP‑MSPM0G3519)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1603367/lp-mspm0g3519-xds110-not-recognized-in-ccs-theia-lp-mspm0g3519

器件型号: LP-MSPM0G3519
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3519TMDSEMU110-U

大家好!

我目前正在尝试将 XDS110 连接到 LP‑MSPM0G3519、但 CCS Theia 无法检测到 XDS110、也无法建立连接。

  • 3.3V 由 J5 供电(直接提供给 LP‑MSPM0G3519)。
  • 这些跳线‑为隔离/断开评估板上的 MSP432(板载 XDS110)。
  • 我在 PC 上确认可通过 USB 识别 XDS110。
  • 在不使用 XDS110 的情况下、我能够仅确认与 LP‑MSPM0G3519 的连接。

image.png

image.png

image.png

image.png

此致、

ITO