This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:MSPM0G3107 的 ROM 代码大小如何?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1605407/mspm0g3107-how-about-rom-code-size-for-mspm0g3107

器件型号: MSPM0G3107

您好、您是否知道 MSPM0G3107 的 ROM 代码大小? 它的起始地址和结束地址如何? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为什么需要 ROM 代码信息。 它会影响您的使用吗? 谢谢!

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只是想知道它,没有影响,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 保密协议限制的机密信息。  但我可以告诉您、ROM 代码大约小于 10KB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以与 TI 签署 NDA 文档、您能提供一些详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、您能否联系相应的 FAE 或销售人员? 谢谢!