This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:GPIO 上的瞬时电流限制 (SPI)

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601579/mspm0g3507-q1-instantaneous-current-limited-on-gpio-spi

器件型号: MSPM0G3507-Q1

 我们使用 MSPM0G3507-Q 驱动 3D 霍尔、SPI_CLK 和 SPI_MOSI 和 SPI_CS 中有一个 1nF 电容器、用于 ESD 保护。 它完全正常工作、可以满足 TR 和 tF 要求 (100ns)、但峰值电流远大于 DS 中的给定值。

SPI 频率为 300kHz、标准 I/O

计算的平均电流 Iavg=C*U*F=Iavg 0.99mA

image.png

假设:

如 DS 中所述、最大允许电流为 6mA、压降电压为 0.4V、因此高 FET 的电阻约为 60 Ω、因此峰值电流将~3.3/60=~Ω 55mA

您能告诉我此用例是会损坏 MCU 还是会缩短使用寿命

此致

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于这个主题、TI 可以提出任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mat:

    我认为您只使用 SPI 接口与霍尔传感器进行通信、对吗? 霍尔传感器未供电、对吧?

    如果在这种情况下、我认为这里没有一些风险、 您不需要通过 PWM/RDSon 计算最大峰值电流、实际上、我们的 VCC 能够输出 PWM、这意味着这里没有任何风险、我们可以使 GPIO 快速切换保持在我们的规格范围内。 即使您计算出此电流高于 20mA、但此电流是从 MCU 驱动的、而且脉冲时间非常短、能量非常低、没有损坏风险。

    该规格限制了外部电路的某些持续驱动器功能、而不是 MSPM0 内部 GPIO 切换。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

     正确、SPI 用于与 3D 霍尔进行通信、霍尔由+3.3V 电源供电

    感谢您的澄清、这有助于我避免额外的验证。