This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:AM263P4 的 SBL 相关问题

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606362/am263p4-sbl-related-issues-of-am263p4

器件型号: AM263P4

在 SBL 例程 sbl_ospi_multiple_elf 中的 mcu_plus_sdk_am263px_11_00_00_19 中 status = Bootloader_parseAndLoadMultiCoreELF(bootHandle, &bootImageInfo);,执行后,代码继续执行 OSPI_enableDacMode(ospiHandle);。 这背后的意图是什么?

因为我知道下面的程序将根据 syscfg 设置配置 PHY 和 DAC 模式。 是否有必要添加用于启用上述 DAC 模式的语句?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    今天是 TI 印度的假日、请预计响应会延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai Mingzhe Dai:

    不需要第 132 行的 OSPI_enableDacMode ()。 可以忽略此参数。 我将在内部提交 TT 以更正此问题。

    此致、

    Aswin