This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:1.8V 电源连接

Guru**** 2850330 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6422, AM6442, SK-AM64B, AM6412, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606958/am2434-1-8v-power-supply-connections

器件型号: AM2434
主题中讨论的其他器件: AM6412、AM6422、AM6442、SK-AM64B

建议将下面列出的 1.8V 电源输入连接到原理图设计指南和原理图审阅检查清单中的模拟电源轨。

VDDS_MMC0
VDDA_MCU
VDDS_OSC
VDDA_PLL0
VDDA_PLL1
VDDA_PLL2
VDDA_ADC0
VDDA_1P8_SERDES0
VDDA_1P8_USB0
VDDA_TEMP0
VDDA_TEMP1
VMON_1P8_SOC
VMON_1P8_MCU

AM6442、AM6422、AM6412 和 AM2434 处理器原理图设计指南和原理图审阅检查清单(修订版 E)
www.ti.com/.../spracu5e.pdf
6.1.1.1.4 外设模拟电源检查清单(第 36 页)

下面列出的 1.8V 电源输入连接到 SK-AM64B 中的模拟电源轨。

VDDA_MCU
VDDS_OSC
VDDA_PLL0
VDDA_PLL1
VDDA_PLL2
VDDA_1P8_SERDES0
VDDA_1P8_USB0
VDDA_TEMP0
VDDA_TEMP1

下面列出的 1.8V 电源输入连接到 SK-AM64B 中的数字电源轨。

VDDSHV4
VDDS_MMC0
VMON_1P8_SOC
VMON_1P8_MCU

在以下主题中、不建议将 VDDS_MMC0 连接到模拟电源轨。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465634/am6421-isolation-of-vdds_mmc0-and-1-8v-analogueue-systems-by-type-of-filter

是否建议将 VDDS_MMC0 连接到模拟电源轨?

如果使用 VMON_1P8_SOC 或 VMON_1P8_MCU、它能否连接到任何 1.8V 电源轨?

如果未使用 VMON_1P8_SOC 或 VMON_1P8_MCU、建议将其连接到模拟电源轨吗?

此致、

大辅

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好大辅

    感谢您的查询。

    是否建议将 VDDS_MMC0 连接到模拟电源轨?

    建议遵循 EVM 或 SK。  

    我将回顾检查清单。  

    e2e.ti.com/.../quote]

    E2E 讨论了如何实现铁氧体滤波器

    如果使用 VMON_1P8_SOC 或 VMON_1P8_MCU、它可以连接到任何 1.8V 电源轨吗?

    建议连接到需要监控的相关 1.8V 电源。

    [报价 userid=“102452" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606958/am2434-1-8v-power-supply-connections ]如果不使用 VMON_1P8_SOC 或 VMON_1P8_MCU、建议将其连接到模拟电源轨?[/报价]

    建议连接到相关电源(包括模拟 1.8V)以供将来使用。

    不使用时连接 VMON 的寄存器引脚连接要求。

    此致、

    Sreenivasa.

    [/报价]
    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa-San,

    感谢您的答复。

    为什么建议将 VDDS_MMC0、VMON_1P8_SOC 和 VMON_1P8_MCU 连接到原理图设计指南和原理图审阅检查清单中的模拟电源轨? 这些排印错误吗?

    外设模拟电源轨 (VDDS_MMC0、VDDA_MCU、VDDS_OSC、VDDA_PLL0、VDDA_PLL1 和 VDDA_PLL2、VDDA_ADC0、VDDA_1P8_SERDES0、VDDA_1P8_USB、VDDA_TEMP0、 VDDA_TEMP1、VMON_1P8_SOC、VMON_1P8_MCU “

    “建议的 1.8V 电源电压连接到外设模拟电源轨 VDDS_MMC0、VDDA_MCU、VDDS_OSC、VDDA_PLL0、VDDA_PLL1 VDDA_PLL2、VDDA_ADC0、VDDA_1P8_SERDES0、VDDA_1P8_USB、VDDA_TEMP0、 VDDA_TEMP1、VMON_1P8_SOC、VMON_1P8_MCU “

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好大辅

    谢谢你。

    [引用 userid=“102452" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606958/am2434-1-8v-power-supply-connections/6193189 ]为什么建议将 VDDS_MMC0、VMON_1P8_SOC 和 VMON_1P8_MCU 连接到原理图设计指南和原理图审阅检查清单中的模拟电源轨? 这些排印错误吗?

    我看到  VMON_1P8_SOC、VMON_1P8_MCU 连接到模拟电源没有任何问题、这取决于客户用例。

    我们将审查 VDDS_MMC0 连接建议、并 在指南的下一修订版中考虑所需的更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa-San,

    感谢您的答复。

    我还有一个问题。

    每个 VDDS_OSC 和 VDDA_MCU 应如何连接到电源轨?

    建议在原理图设计指南和原理图审阅检查清单中始终连接 VDDS_OSC 和 VDDA_MCU 电源。

    AM6442、AM6422、AM6412 和 AM2434 处理器原理图设计指南和原理图审阅检查清单(修订版 E)
    www.ti.com/.../spracu5e.pdf
    6.1.1.1 内核和外设用品(第 32 页)
    “建议始终连接 VDDS_OSC 和 VDDA_MCU 电源“

    在 EVM 上、VDDS_OSC 直接连接到 1.8V 模拟电源轨、VDDA_MCU 通过铁氧体滤波器连接。

    在 SK 上、由于未使用 ADC、VDDA_MCU 连接到 GND。

    每个 VDDS_OSC 和 VDDA_MCU 是否都可以通过铁氧体滤波器进行连接?

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好大辅

    谢谢你。

    在 SK 上、由于 ADC 未使用、VDDA_MCU 连接到 GND。

    能否请您确认是关于 VDDA_ADC 还是 VDDA_MCU

    是否可以通过铁氧体滤波器连接每个 VDDS_OSC 和 VDDA_MCU?

    应该可以正常工作、但 VDDS_OSC 的铁氧体似乎是可选的。

    在 SK 中、VDDA_OSC 连接到 VDDA_1V8(PMIC LDO 输出)。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa-San,

    感谢您的答复。

    您能否确认是否关于 VDDA_ADC 或 VDDA_MCU

    在 SK 上、VDDS_OSC 直接连接到 1.8V 模拟电源轨、并且由于未使用 ADC、VDDA_MCU 连接到 GND。

    应该没问题、尽管 VDDS_OSC 的铁氧体似乎是可选的。

    每个 VDDS_OSC 和 VDDA_MCU 都将通过铁氧体滤波器连接到 1.8V 模拟电源轨。

    那么、 原理图设计指南和原理图审阅检查清单中的以下建议有什么含义?

    “建议始终连接 VDDS_OSC 和 VDDA_MCU 电源“

    AM6442、AM6422、AM6412 和 AM2434 处理器原理图设计指南和原理图审阅检查清单(修订版 E)
    www.ti.com/.../spracu5e.pdf
    6.1.1.1 内核和外设用品(第 32 页)

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好大辅

    我看到 VDDA_MCU 连接到 VDDA_1V8_MCU

    将 VDDA_MCU 接地不是有效的用例。

    [引述 userid=“102452" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606958/am2434-1-8v-power-supply-connections/6193954
    能否请您确认是关于 VDDA_ADC 还是 VDDA_MCU

    在 SK 上、VDDS_OSC 直接连接到 1.8V 模拟电源轨、并且由于未使用 ADC、VDDA_MCU 连接到 GND。

    [/报价]

    请分享 VDDA_MCU 接地的图片。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa-San,

    感谢您的答复。

    我很抱歉。 出于某种原因、我将 VDDA_MCU 与 VDDA_ADC 混淆。

    在 EVM 和 SK 上、VDDS_OSC 直接连接到 1.8V 模拟电源轨、VDDA_MCU 通过铁氧体滤波器连接。

    原理图设计指南和原理图审阅检查清单中的以下建议有什么含义?

    “建议始终连接 VDDS_OSC 和 VDDA_MCU 电源“

    这是否意味着将 VDDS_OSC 和 VDDA_MCU 连接到同一电源?

    此致、

    大辅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好大辅

    谢谢你。

    很抱歉。 出于某种原因、我将 VDDA_MCU 与 VDDA_ADC 混淆。

    别担心。

    [报价 userid=“102452" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606958/am2434-1-8v-power-supply-connections/6193984 “]"建议“建议始终连接 VDDS_OSC 和 VDDA_MCU 电源“
    [/报价]

    请注意、无论未使用 MCU 的时钟配置或内部架构如何、都应连接这 2 个电源。

    此致、

    Sreenivasa.