This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G5187:USB 信息详细信息

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601285/mspm0g5187-detail-of-usb-information

器件型号: MSPM0G5187

您好、

我找到了您的新 M0 器件 G5187、该器件具有 USB 接口。
我想查看此器件有关 USB 的功能详细信息、但是您似乎仅披露 TRM(无数据表)。 并且 TRM 中没有关于 USB 的信息。
首先、我只想确认此器件是否既可以是主机、也可以是器件。
请您就以上内容发表评论吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数据表即将发布。

    该器件支持主机和器件模式。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。
    我确认您已发布数据表及上述说明。
    顺便说一句,我怎么能得到详细的 USB 功能? 通常、TRM 中介绍了每个外设的详细功能。
    但是、正如我上面所述、TRM 中似乎没有有关 USB 的信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将更新 TRM 以尽快添加 USB 功能。

    谢谢!

    此致

    Johnson