This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123AE6PM:CAN 总线无法发送或接收。

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1604921/tm4c123ae6pm-can-bus-not-transmitting-nor-receiving

器件型号: TM4C123AE6PM

这是问题 E2E1591042、我无意中单击了“此已解决我的问题“按钮、无法撤消该操作。  请访问该主题并阅读我所在的位置、其中还包括我的原理图和软件。

问题是本地环回测试工作正常 — 数据已正确发送和接收,我可以将 CAN 引擎设置为测试模式并将 Tx 驱动为高电平和低电平、但在正常模式下无法正常工作。

这是 27 天以来,我第一次发布这个,它变得非常令人沮丧。

谢谢、Doug

P.S.,这是我第二次尝试做这个最,我只是得到“有一个错误“,非常非常令人沮丧!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Doug Broadwell

    我在下周不在办公室。

    我将检查详细信息、并尽快向您提供反馈。

    谢谢