This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM620-Q1:AM62xx:CBASS 和 ARM A53 锁相至外部时钟信号和 TDM 信号

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1603442/am620-q1-am620-q1-am62xx-cbass-and-and-arm-a53-phase-locked-to-external-clock-signal-and-tdm-signals

器件型号: AM620-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们希望在内部运行信号流 CBASS 块 内部的信号处理 Arm A53 内核 与 McASP 端口上的 TDM TX 和 RX 信号进行相位同步/以同调模式运行。 McASP 端口处于从模式。 对于 TDM TX 和 RX 信号、是否足以将 McASP 端口设置为从模式、或者我们是否需要馈送额外的信号?

信号处理的计划采样率为 48kHz。

μ„TUNER IC “能够提供额外的时钟信号、该信号在以下频率之一运行:6.144MHz、36.864MHz、18.432MHz、24.576MHz、12.288MHz

该问题与 AM620-Q1 相关:AM62xx:Arm-Cores 和 McASP 锁相到外部时钟信号和 TDM 信号 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛 

此致、

Robert

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberer、

    感谢您的查询。 我正在研究它,并将在下周开始时回复你。

    此致、
    Ritapravo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    另一个线程中所述、要在从模式下运行 McASP 实例、您需要为 McASP 实例提供以下内容:  

    1、Rx 位时钟  (12.288MHz)
    Rx 帧同步 (48kHz)
    3、TX 位时钟  (12.288MHz)
    4。TX 帧同步  (48kHz)

    当 ADC 和 DAC 时钟不同时、就会出现这种情况。  如果 ADC 和 DAC 时钟相同、则只需要 TX 位时钟/帧同步、并将“Clock Sync Mode“设置为“Tx 和 Rx 时钟处于同步模式“

    要在从模式下运行 McASP 实例、需要将“发送帧同步源“和“发送位时钟源“设置为“外部生成“。

    如果 ADC 和 DAC 时钟不同、请以相同的方式设置 RX 时钟。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、
    Ritapravo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritapravo、

    我的问题不是关于将 McASP 实例同步到外部主站:这是理解的。

    我的问题与 IC 内部的信号流(全部在主域“ McASP 块之外“、即 CBASS 块和 ARM A53 内核中)如何同步到外部主器件。

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    除了 McASP 从模式配置之外、通常不需要额外的设置。

    ARM A53 在~1GHz 下运行、而音频处理频率为 48kHz、这是一个巨大的频率差异。 只要您的 A53 音频处理由 McASP 中断/DMA 完成事件触发、它就会自动与您的外部主时钟进行相位同步。

    McASP 从模式可确保音频接口遵循外部 TDM 时序。 ARM 处理由 McASP 驱动事件、可在本质上保持相位一致。

    高 ARM 频率与低音频采样速率意味着不存在时序约束 — A53 可以轻松完成采样之间的音频处理、同时通过 McASP 事件保持锁定到外部主器件。

    此致、
    Ritapravo