This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:USB DFU 实用程序/ Windows 要求

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1607107/am2432-usb-dfu-utilities-requirements-for-windows

器件型号: AM2432

您好:

关于从 Windows PC 中使用 ROM 引导加载程序进行 USB DFU 进行固件更新、我们是否有任何建议?

是否有任何我们已经尝试过的支持此功能的计划?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我已将您的问题分配给相关专家。 请允许他有时间回复。

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    dfu-util 可以从 Windows 主机中使用(请参阅:software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_USB_DFU.html)  

    它可以从   dfu-util 主页的“发布“部分下载。

    此外、根据 AM62A 文档、“在 Windows 上、如果在列出可用的 DFU 接口时遇到任何问题、请尝试使用 Zadig 安装/更新通用 USB DFU 驱动程序。“ ( software-dl.ti.com/.../UG-DFU.html )

    如果在使用 dfu-util 时遇到问题、请尝试查看。

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Munan、

    关于在 Windows PC 中使用 ROM 引导加载程序进行 USB DFU 进行固件更新、我们有没有建议?

      有关通过 USB DFU 刷写示例的信息、请参阅 Getting Started_flash_DFU。

    此致、

    Tushar