This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33C321A:SPI 数据速率

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM33C321A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606769/mspm33c321a-spi-data-rate

器件型号: MSPM33C321A

尊敬的专家:

 

MSPM33C321A 支持什么 SPI 数据速率?
 
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 SPI 数据速率、我们在 HSIO 引脚上支持 30MHz 最大值。

    请参阅数据表中的下图:ti.com/lit/slasfb6