This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:编程故障

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1607050/mspm0c1104-programming-failure

器件型号: MSPM0C1104

我的客户使用 MSPM0C1104、并且 他们将 SWDIO 多路复用用于 GPIO 输入功能、在程序老化后、无法再执行调试和编程。 您对此有何建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    如果 SWDIO 引脚在应用程序代码中重新用途、您可以发出恢复出厂设置命令、以便能够对器件重新编程。

     MSPM0 MCU 开发指南中的第 7.1 节 概述了如何将器件恢复出厂设置。 我建议使用“Factory Reset Manual(恢复出厂设置手动)“选项。

    如果应用将 SWDIO 引脚设置为在运行时具有 GPIO 功能、则无法进行调试。

    此致、

    Owen